This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 作为独立器件工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868663/bq25703a-bq25703a-work-as-stand-alone

器件型号:BQ25703A

大家好、

我是否可以知道 BQ25703A 是否可以用作独立器件(不带 I2C)?

谢谢、并进行了升级

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    BQ25703A 不能用作独立充电器。 充电电流需要通过 I2C 进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户可以使用默认值吗?

    谢谢

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

      您指的是哪种默认设置? 默认情况下,充电器保持自动唤醒功能,对于电量耗尽的电池,充电器将启用128mA 充电电流,以将充电器电池电压涓流至最小系统电压设置(Reg0x 0D/0C)

      电池充电至最小系统电压设置后、充电器需要主机启用充电(设置充电电流)。 CC/CV 充电曲线完成后、主机需要终止充电。

    此致