This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:可变输入电压的 TPS61089性能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, BQ25895, TPS61088, INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829955/tps61089-tps61089-performance-of-variable-input-voltage

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: BQ25895TPS61088INA253PMP9806

您好、TI、  
       我们使用 TPS61089升压转换器来避免 BQ25895的充电 IC 因时间推移而发生开关  
BQ25895的每线程切换时间超过30mSec  

我们希望避免负载复位(Raspberry PI)、因此我们计划使用 TPS61089升压转换器、我们对 TPS61089没有什么疑问

TPS61089需要任何降压/升压转换时间、反之亦然  
如果 TPS61089的输入侧存在任何电压变化、则需要(FB 至 Vout)的时间来设置稳压 输出电压  
我们需要恒定的输出电压是可能的,如果是,如何...?
4.TPS61089可以处理5A 负载... 设计预防措施需要什么?

感谢您提供宝贵的支持并帮助您解决问题

谢谢、此致、

Rahul Surawase   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的应用中的 Vin 范围和 Vo、Iomax 是多少? 或者、我们无法判断 TPS61089是否合适!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、  

    如上所述、第4点- Iout (max)= 5A、用于驱动 Raspberry Pi 4和其他电路  


    如果 BQ25895的输入电源关闭、则会将系统输出电压突然降低到3.7 (持续38mSec) 、然后再次为系统供电(通过电池电源调节输出电压)(随着时间的推移、电池开关的电压为38mSec)、  由于38mSec 的时间足以重置 Raspberry Pi 4、因此我们需要避免这种情况、因此我们计划在充电 IC (BQ25895)和负载(Raspberry PI4)之间使用升压转换器。  

    1.Vin 输入电压范围为3.7至4.8V (最大-5V)
    2.Vo 输出电压范围为5V
    Iomax 输出电流范围为5A

    升压转换器(TPS61089)接受输入侧的突然变化(对于38mSec 为4.8至3.7、对于4.8V)、在后箱中、该变化可以提供恒定的输出电压。

    谢谢、

    Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS61089无法支持5V/5A、您应该使用 TPS61088而不是 TPS61089。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

            我们看到 TPS61089支持高达10A 的可调开关电流...?

     您能解释一下选择正确升压转换器的方法  

    谢谢、  

    Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    TPS61089和 TPS61088之间的区别在于、连续输出功率18W 和30W、还有什么其他的...?

    感谢您推荐 TPS61088、您能不能在最后确定 IC 时明确提及  

    升压转换器(TPS61088)接受输入侧的突然变化(对于38mSec 为4.8至3.7、对于4.8V)、在后机箱中可以连续提供恒定输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    10A 表示峰值开关电流、而不是负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、TPS61088适合该应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、  

               如果 TPS61088的输入发生变化、则需要任何输出稳定时间。如果是、稳定输出电压所需的时间是多少?

     TPS61088可提供30W 功率、根据 输出功率可提供、我们能否获得5V/6A……?

    谢谢、  

    Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于 TPS61088、5V/6A 有一点过大、但它取决于 Vin_min、如果 Vin_min 不小于3.8-3.9V、则没关系。

    当 Vin 变化时、这是线路瞬态、Vout 将发生变化。 但是、如果您添加足够的输出电容器、变化不会太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、  


              TPS61088的最小输入电压为3.7V、是否可以获得5V/5A 输出?  
    为了获得5V/5A 电流有助于选择驱动电路的组件、请尝试提供系统的参考设计图。  

       我们已经参考 TPS61088EVM 进行原理图设计、我们需要准确的组件参考

    谢谢、  

    Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、TPS61088可在 Vin=3.7V 时提供5V/5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、  

           我们想要测量 TPS61088的输出电流(负载电流)以调节 BQ25895电池充电电流,有人建议如何解决这个问题...?


    我们找到了 INA253电流感应放大器,它适合我的应用或任何其他选择。

    需要测量 TPS61088的输出电流(负载电流消耗)

    TPS61088的额定输出电压为5V/5A、电流能够处理电压和电流  

    电流传感器输出提供给系统的主机控制器  

    请尝试根据上述要点向系统推荐任何直流电流传感器替代方案、感谢您的宝贵支持

    谢谢、此致、

    Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以使用 INA253、也可以参考 TI 参考设计 PMP9806中的电流采样方法。