This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:FPWM 模式下的内部频率

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856365/lmr23625-q1-internal-frequency-in-fpwm-mode

器件型号:LMR23625-Q1

在启用 FPWM 的型号中、当未应用外部时钟时、PWM 的频率是多少? 是否存在任何可能会发生变化的条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率为2.1MHz。  

    如果 Vin 与 Vo 相比过小或过大、并触发 TON_MIN 或 TOFF_MIN、 频率将下降。

    或者、如果输出电流过大并触发电流限制、频率将下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对数据表中的描述感到困惑。 这意味着我可以支持12.6%到79%的占空比、而不会改变频率。 fpwm 版本的行为在哪里不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FPWM 和 PFM 之间的唯一区别是 IC 在轻负载下工作时。 当 PFM IC 在轻负载下工作时、它将降低开关频率、但 FPWM IC 不会降低。