This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:热插拔至48V 电源设备时、TPS40170会被触觉损坏

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868415/tps40170-the-tps40170-is-hapened-to-damaged-when-hot-plugged-into-the-48v-supply-equipment

器件型号:TPS40170

我们有一个具有48V 输入和24V、12V、5V 输出的直流/直流降压电源系统(LED 显示驱动器板)。

48V 输入来自1U SPS 整流器、并通过5米长的电缆连接到 LED 驱动器板。

48V 电源设备始终供应48V 电压、并且在电路板通电时、通过将电源线插入硼的连接器来损坏 TPS40170。

24V 输出将丢失、并通过更换新的 TPS40170芯片恢复工作。

请帮助找出原因以及如何解决,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下面添加 sch。

    e2e.ti.com/.../dc_2D00_dc_5F00_v12_5F00_1218.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电容看起来不够大、30uF 应该可以满足 Webench 的建议。 实际上、您可以使用 Webench 更新您的设计、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Iven Su"]

    您好!

    输入电容看起来不够大、30uF 应该可以满足 Webench 的建议。 实际上、您可以使用 Webench 更新您的设计、谢谢。

    [/报价]

    有两 个330uF 铝电解电容器和8个2.2uF 陶瓷电容器。

    我使用 Webench 仿真了电路、但组件的参数似乎不是更好、然后使用其他应用中的设计示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、如果您使输入源靠近器件的 Vin/GND 引脚、并且输入电容器非常靠近器件、则器件不会轻易损坏。 通电时、请检查 Vin 尖峰(仅在非常接近的输入电容器上进行探头)。