请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3803 您好!
我的客户正在使用此器件来感测电池电压、他们希望实现以下功能:当 VBAT 降至3.5V 时、输出将变为低电平、当 VBAT 升至3.7V 时、输出将变为高电平。
但 TPS3803-01的迟滞仅为15mV。 我们如何放大 迟滞?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在使用此器件来感测电池电压、他们希望实现以下功能:当 VBAT 降至3.5V 时、输出将变为低电平、当 VBAT 升至3.7V 时、输出将变为高电平。
但 TPS3803-01的迟滞仅为15mV。 我们如何放大 迟滞?
Howard、
和具有感应输入的开漏输出器件允许按照以下应用手册增加迟滞: http://www.ti.com/lit/an/slva360/slva360.pdf
如果您需要其他支持、请告诉我。 谢谢!