我们有一个军用电源应用。 输入为115伏、400 Hz、四线、三相 Y 形连接。 输出是一个尚未确定的单直流电压、它将被路由到分离的直流/直流转换器下游。 直流总线功率负载小于350W。终端应用在 PS 输入之前有一个 L-C EMI 滤波器、该滤波器减弱来自传统电源的400Hz 大谐波、并将被保留。
我想找到一个参考设计作为起点。 终端应用不需要低 PF、但 PFC 电路可能是合适的、因为它将减少传导发射。 隔离是必需的、但我不确定是在交流/直流转换器还是在直流/直流转换器上实现。 每个交流输入相位的电流消耗应大致相等。 IC 的额定工作温度应在-40至+100C 之间。
请告诉我是否有参考设计、因为我应该将其视为(非常早)的起点。 谢谢、Gerard