This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM51551-Q1:当输入电压低时,如何提高启动时的设计承载能力?

Guru**** 2528580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867810/webench-tools-lm51551-q1-how-can-i-improve-my-design-load-carrying-capacity-at-startup-when-input-voltage-is-low

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51551

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请参阅以下我的设计原理图;

它是一款采用 LM51551的宽输入、12V/5A 输出隔离型反激式转换器;开关频率为250kHz;

在50W 测试负载下、这是我的以下测试条件:

1) 1)     当输入电压高于28V 时、我的转换器启动良好;没问题;

在启动后、我尝试将输入电压调节到20V、转换器和以前一样工作、输出为12V、足以满足我的需求。

2) 2)  当输入电压低于22V 时;在这种情况下、我尝试开启、此转换器无法正常启动;

Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    支持此器件的专家已不在办公室。 他们将在假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM51551。  回答您的问题、

    您的启动负载条件是什么?

    对于低输入电压、它无法启动、您能否检查 SS 引脚电压? 如果 SS 被下拉、它可能是自动切断与恢复模式触发。

    谢谢、

    银城