This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:用于器件电流限制的 TPS613221a 电感器设计。

Guru**** 2579195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867895/tps61322-tps613221a-inductor-design-for-current-limit-of-device

器件型号:TPS61322

您好!  

我需要有关器件 TPS613221a 电流限制的专业建议。 我已使用 Webench 设计(电源设计器)来查看使用 TPS613221a 为我的应用推荐的组件和设计。 根据该设计、有一条声明"电感器专为输入电流而设计、而不是器件的电流限制"。

我的问题是我在项目中使用 TP613221a 升压转换器、但我们的器件未启动、升压转换器似乎无法提供如此高的电流。 我们器件的负载电流可达到数百 mA。 您能不能就此问题提出解决方案建议。 基本上、我需要帮助来设计升压转换器电路、使其达到器件的最大电流限制。 根据数据表、TPS613221a 的最大峰值开关电流限制为1.6A。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naig:

    我是否可以知道输出侧是否有任何大电容器? 如果存在、您可能需要更大的电流能力电感、因为在启动期间、转换器需要为输出电容器充电。 在此期间、它需要比正常运行更大的电流。 如果没有如此大的电容器、并且在启动期间禁用负载、则有机会根据负载选择电感。 但最好通过测试进行检查。

    然后返回到您的问题。 您可以与我们分享您的原理图、布局和波形吗? 包括输入电压、输出电压和软件。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之、TPS613221A 能否在2V 输入到3.3V 输出范围内支持200mA 负载? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naig:

    是的、可以。

    我们以前在实验中测试过 EVM。 它甚至可以支持350mA/Vo=3.3V @Vin=2V。 (模板℃从-40℃到+85)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的快速回答。 我已向您发送原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naig:

    由于我们还有另一种沟通方式、请允许我关闭此帖子、以便更好地安排论坛。 感谢您的理解。