This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:降压/升压解决方案建议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5155, LMR33630, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867905/lm5175-q1-buck-boost-solution-recommendation

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5175LM5155LMR33630TPS55340

大家好、

根据汽车客户的要求:输入电压范围为3.5-36V,输出电压为5V,输出电流≥2.5A,Iq <100uA。

现在、我向客户推荐两种解决方案:

  • 解决方案 A:降压/升压

LM5175或 TXX5528XX-Q1 (不是 RTM、因此我隐藏 GPN)

  • 解决方案 B:PREBOOST+降压转换器

TPS55340/LM5155+LMR33630

您认为哪种解决方案更好? 或者您有更好的建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    在3.5V 输入、5V 条件下、LM5175可能无法工作、因为它需要至少8V 的偏置电压来支持驱动器和控制器电路。

    TXX5528是最佳解决方案

    预升压和降压也可能起作用、但效率不好。 并且 IQ 将很高