目前、我使用您的 UCC28070芯片生成220VAC 输入、uo = 390V、Po = 5000W PFC 产品、F = 65kHz、Dmax = 0.97。 该电路是指 TI 5KW 电路。 下面显示了调试波形。 目前、半负载功率因数为0.95、4KW 负载功率因数为0.985、未达到0.99或更高的预期效果。 目前的问题有几点需要协商。 1、当前过零平台过大(绿线是电网输入电流波形、红线是电网输入电压波形)。 如何消除这种情况、当前的死区平台会严重影响 PF 值的增加。 2.如何设计 RIMO 是否增加? 如何设计 Rsyn 电阻器更合理。