This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:控制律调制

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866897/ucc28700-q1-control-law-modulation

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28700

大家好、

影响控制电压 VCL 的因素有哪些? 我的客户发现他们的设计在整个输入和输出电流范围内保持在频率调制模式,这是正常的吗?

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    VCL 是误差放大器的输出、它是 UCC28700-Q1的内部信号。  它在最小输入满负载时处于最大值、并且随着输入电压的增加或输出功率的降低而减小。

    根据具体设计、例如功率级设计以及负载和输入可能变化的范围、UCC28700-Q1可能会保持在 FM 运行模式。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    只需与您再次确认、在客户设计中、输入电压为150V-500V、输出电压为12V、负载电流为0A-0.9A。  它们找不到使 UCC28700在振幅调制(AM)模式下工作的工作点。

    谢谢

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    客户的设计在 AM 模式下无法正常工作的原因可能有多种。  根据您的设计、这可能是预期行为。

    如果您或您的客户对此感到担忧、请分享您的设计的详细信息、例如满负载和空载条件下最小和最大输入条件下的原理图和关键波形。

    此致、

    Eric