This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:锂聚合物电池充电 IC 建议

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867114/bq25619-the-li-polymer-battery-charge-ic-recommendation

器件型号:BQ25619

尊敬的先生/女士:

  ;您可以帮助我推荐一些电池充电 IC 和一些低于1 μ A 的工作条件

  1. 电池为 3.7V 电压的锂聚合物电池。
  2.  充电电流为1A 至3A。
  3. 用于医疗设备,因此应具有良好的生命周期。
  4. 价格合理 ,送货很好

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jianfeng、

    我认为您参考的 BQ25619是满足您要求的理想选择。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel
     感谢您的支持!

    江风