This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:终止电流精度

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867115/bq25896-termination-current-accuracy

器件型号:BQ25896

尊敬的先生  

我们的客户在其新项目中使用 BQ25896、并在执行 EVT 测试时发现一些问题。

下表是其终止电流的测试结果、 当环境温度为45~60°时、终止电流设置为64mA、但测试结果为89mA、精度约为139%。

我们只想根据客户电流设置检查终止电流精度是否超过20%?  

如果是、 我们可以遵循的百分比是多少?

非常感谢!!

艾伦

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    终止电流精度是充电电流寄存器设置的函数。 如数据表第9页中所示、如果 ICHARGE 寄存器>1344mA、ITERM 精度可能高达+/-20。  对于 ITERM 精度=+/-12%、ICHARGE 寄存器必须设置为低于1344mA。  在 CV 模式下、当充电电流降至1344mA 以下时、许多客户使用 ADC 或监测计来测量 ICHARGE 和较低的 ICHARGE 寄存器设置。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    客户 在60°C 时的测试结果为89mA、超出规格要求、即64mA +/- 20%。  

    请问您对此精度问题有何意见?

     

    我们的充电器设置条件如下所示

    快速充电电流= 580mA  

    端接电流= 64mA、

    环境温度= 60度

     测量的终止电流= 89mA

     

    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您能否确认电流是如何测量的?  它是否在小电阻器上配有监测计、万用表、电流探头?  测量设备是否受 高温影响?

    此致、

    Jeff