This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300接口

Guru**** 2535430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867568/tps7a8300-tps7a8300-interface

器件型号:TPS7A8300

您好、先生、

我无法从分压器电路获得4.5V 电压。 借助 ANYOUT 配置,我可以获得3.95V 的电压,而不安装任何部件(仅电阻分压器),输出电压为1.1V。 使用电阻分压器和弹出(引脚9、10和11)、我将获得5V 电压。  

VIN = 5V、EN = 5V、但 o/p = 1.1V

连接电路以供参考。

任何解决方案都请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshana、

    我仍在回复您昨天发布的相同论坛帖子。
    让我们在该帖子中继续我们的对话。

    谢谢、

    斯蒂芬