This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:[TPS2372-4]CLSA 和 CLSB 电阻器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867467/tps2372-tps2372-4-clsa-and-clsb-resistor

器件型号:TPS2372

你好

我计划在以下条件下使用 TPS2372-4。

 -电阻 CLSA:63.4Ω Ω

在这种情况下、  是否可以使用63.4Ω(E96)下的组合电阻器(150Ω Ω// 110Ω Ω)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke-San、

    我认为这没有问题。 谢谢!