请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5025A Thread 中讨论的其他器件:TL431
您好专家、
随附的是我们的设计。
输入电压为-48V、输出电压为12V。
但输出电压仅为9V、TL431的基准引脚仅为2V (应为2.5V)。
请帮助检查原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由於我已在链接内回答了完全相同的问题,我认为是可以解决的。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/867057/3207966#3207966
此致
弗兰克