This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:请帮助查看此12Vin、0.85Vout 25A 设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866107/tps548b22-please-help-to-review-this-12vin-0-85vout-25a-design

器件型号:TPS548B22

各位专家、您好!

请帮助我的客户查看此12Vin、0.85Vout 25A 设计。 他们提到了 WEBENCH、但这是他们第一次使用 TPS548B22、如果遗漏了一些东西、请提供建议。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

      我随附了一份核对表、其中包含了我们希望对原理图进行的重要检查。 请使用此选项。

    此致、

    Gerold

    e2e.ti.com/.../TPS548B22_5F00_TPS548D22_5F00_Schematic_5F00_Checklist_5F00_v1.0.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     很长的一份清单!  我已经收到了客户的投诉、我要求 他们填写此列表。 为什么 WEBENCH 不能涵盖其中的大部分检查项目? 是否有经验丰富的 AE 可以帮助快速回顾?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    我终于让他们填写了这份清单。 请提供您的进一步评论。 谢谢。  

    e2e.ti.com/.../0160.TPS548B22_5F00_TPS548D22_5F00_Schematic_5F00_Checklist_5F00_v1.0-_2800_1_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

       感谢您将此内容填充。 尽管检查清单很长、但它涵盖了可能出现的大多数常见错误。

    我查看了清单、似乎大多数清单都已纳入其中。 我发现唯一缺少的主要内容是在原理图中为 AGND、DRGND、PGND 等使用单独的接地符号 应使用原理图中的网线将这些接地端连接在一起。  

    这一点至关重要、因为在其他情况下、您可以将 ILIM (示例)等模拟组件的电阻器连接到 PGND、而不是 AGND。  

    您能否将此事提请客户注意?

    请发布更新的原理图、我可以再次快速查看。

    此致、

    Gerold