This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4250-Q1:PSRR 数据表图

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865680/tps7b4250-q1-psrr-data-sheet-graph

器件型号:TPS7B4250-Q1

数据表的图11似乎表明 PSRR 性能在超过1MHz 时大于90dB、请参阅下文。

这似乎非常乐观。  这真的是真的吗?

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我同意这种做法看起来非常乐观。 让我运行一个测量。 我将在星期五之前获得结果。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我运行了测量。 这里是它的样子。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎更合理。   

    是否有计划更新数据表中的内容?

    谢谢!

    最好、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、这是我们的积压工作。 我们将确保在该版本中更正该图。

    ~ Aaron