请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我的客户遇到了残留输出电压问题、当电池低于其 SUV 阈值时、不允许 bq40z80关断。 来自其 FET 开关的泄漏电流将输出电压保持在高于器件2.2V 最小工作电压的水平。 PACK 输入会看到该电压并防止器件进入关断模式。
他们能否添加一个与 PACK 引脚串联的齐纳二极管、以将阈值从2.2V 增加到齐纳电压(10V)+ 2.2V?
谢谢、
Antonio