This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:UCD3138A 设计直流/直流方案控制策略

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866289/ccs-ucd3138a-ucd3138a-design-dc-dc-scheme-control-strategy

器件型号:UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

UCD3138A 设计直流/直流方案控制策略问题:能否使用一个 UCA3138A 芯片控制2个直流/直流? 也就是说、同一输入为48V、一个 DC/DC 使用降压电路输出30V/60A、另一个 DC/DC 使用升压电路输出100V/2A? 这个项目很紧急、我期待着答复、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、UCD138A 实际上可以控制3个单独的直流/直流电路、假设所有电路都只有电压环路、并且每个电路仅需要2个 DPWM 引脚。  3138具有 单独的 EADC/滤波器集、它具有4个 DPWM 模块、每个模块具有2个引脚。  因此、如果您愿意、您可以执行两相降压电路和一个四相电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目要求是30V/60A 降压转换器是恒压/恒流控制(CV / CC)、而100V/2A 升压转换器也是恒压/恒流控制(CV / CC)。 这是否需要4个控制环路? 是否可以使用一个 UCD3138A 实现它?

    非常感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要电流和电压控制,则总共需要4个控制环路,因此两个电源都不能使用 UCD。 您将需要2个 UCD。