This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP2982:LP2982 ESD HBM/CDM/MM 数据

Guru**** 2517730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865970/webench-tools-lp2982-lp2982-esd-hbm-cdm-mm-data

器件型号:LP2982

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好,先生


您可以帮助共享 ESD HBM/CD/mm 数据吗? 因为我在规格中找不到它。

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我们器件的可用 ESD 数据通常可在 产品数据表中找到。 下面是数据表中的快速屏幕截图、其中显示了该器件的 ESD 额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以进一步提供 CDM 信息吗?

    谢谢

    黄尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NickSY、

    遗憾的是、这款器件在2000年发布时有些常见、这是唯一获取的 ESD 数据、因此我们没有可以提供的任何其他数据。  

    如果您提供了应用要求 Vin、Vout、Iout 和任何其他关键规格、我很乐意推荐其他具有额外 ESD 额定值信息的器件。