This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:启用时间

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865488/ucc21750-q1-enable-time

器件型号:UCC21750-Q1

您好!

当使能输入设置为低电平时、PWM 输出的打开延迟是多少? 
-立即
-µs 后?μ s
-与 PWM 状态变化同步

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    EN 引脚具有与 IN+或 IN-相同的抗尖峰脉冲滤波器、但具有最高优先级、如数据表的表1所示。 如果 EN 引脚设置为低电平、它会立即反映在输出端(在传播延迟之后)。

    此致、

    Audrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    如果 EN 引脚设置为高电平并且 PWM 与 EN 引脚不同步。 
    如何配置输出? 

    以下示例:

    感谢你的帮助。

    
    


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    您显示的第一个解决方案是正确的。 请参阅随附的仿真和输出结果、其中 IN 是输入、RST_N 是 nRST/EN 引脚电压、VOUT 是输出电压。

    此致、

    Audrey