请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25618 为 bq25618选择的功率电感器是否满足设计要求?
设计参数:
单节锂电池充电和升压、
2.充电电压和电流4.35V 0.4A 最大值,
3.升压输出5V 0.3A
设计参数:
单节锂电池充电和升压、
2.充电电压和电流4.35V 0.4A 最大值,
3.升压输出5V 0.3A
以下规格是否适用于电感选择? 2.2uH IDC 1.45A 最小值、直流内部电阻0.17 Ω 最大值