请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176EVM-HP 主题中讨论的其他器件:LM5176
尊敬的 TI;
自定义是否希望在 交错模式下使用两个 LM5176 180 度 并使用外部时钟?
TI 是否有发布的参考设计?如果可以、请为 我提供原理图和时钟 IC 建议、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI;
自定义是否希望在 交错模式下使用两个 LM5176 180 度 并使用外部时钟?
TI 是否有发布的参考设计?如果可以、请为 我提供原理图和时钟 IC 建议、谢谢。
您好!
感谢您提出问题并考虑使用 LM5176。
请查看以下应用手册、以帮助设计两相 LM5176。
http://www.ti.com/lit/pdf/snva826
对于时钟方案、55次和逆变器可用于创建时钟信号。
谢谢、
Garrett