This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:在我们的应用中实施 TPS23756后可闻噪声。

Guru**** 2525800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862529/tps23756-audible-noise-after-implementing-tps23756-into-our-application

器件型号:TPS23756

您好!

我们已在 Wifi 接入点产品中实施 TPS23756、该产品使用 POE 或12V 至48V 的外部电源。 只要使用适配器 、TPS23756 (或其整个电路、包括变压器、电感器或电容器)的电压大约为24V 或48V、当接入点在启动期间启动时、就会出现非常低的音量振铃。 启动大约1分钟后、噪音消失。

是否有人可以建议我可以尝试调试此问题?

谢谢

邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    感谢您的提问。 首先、您是否知道直流/直流转换器是否在噪声发生时启动?

    其次、您能否缩小产生噪声的组件的范围? 例如、变压器或输出电容器? 这将帮助我们缩小问题的查找范围和潜在原因。  

    第三、您能否提供原理图?

    最后、您能否在引导期间以及之后对负载进行讨论? 直流/直流启动应在一秒内启动、因此我发现很有趣的一点是、它会发出一整分钟的噪声、如果在整个运行过程中提供相同的功率级别、则会消失。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓肯

    自我们上次答复以来已经过去了一个多星期。 我们是否可以认为此主题已解决、或者您是否需要更多时间来收集 Michael 请求的信息?

    感谢您的提前更新、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓肯

    鉴于缺少活动、我将关闭此主题。

    如果仍需要我们的帮助、请启动新的主题。

    谢谢、