This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:多轨 PSU 布局

Guru**** 2523360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865133/lmr14050-multi-rail-psu-layout-placement

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件: TPS54540

我正在设计一个具有3个不同电源轨的 PSU PCB,但我不确定在哪里为3个电源轨的布局定位,以获得最佳效果。

顶部是3条黑色线、表示外部器件将从中消耗电流的电源轨。 我希望元件和大多数电路位于顶层、底层为通用接地层预留。  

电源轨1:+12V @ 3A  

LMR14050

大输出电流

需要低噪声

-不会给电源轨增加大量开关噪声

电源轨2 +5V @ 1A

LMR14050

-低输出电流

-可能是更高的噪声

-不会给电源轨增加大量开关噪声

电源轨3 -12V @ 1.5A (降压/升压-逆变器)

- TPS54540

大开关电流  

-需要具有低噪声(最好与+12V 相同)

-由于采用 BBI 设计、电源轨上的开关噪声较大。  

一些限制:

-无法更改输出轨的位置、电源输入和电路板尺寸/形状。

电路板限制为2层。

-所有组件都必须位于顶层

我的问题是:

为了在+/-12V 电源轨上实现最低噪声、我应该将每个电源轨置于何处? (考虑到+15V 电源和接地输入位于 PCB 的左下角)

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、您只需将每个电源轨放置在非常靠近其每个负载的位置(或外部器件连接端子)、并且输入电容器非常靠近 Vin 和 GND 引脚、这应该很好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您提供信息。 我有您建议的输入电容器位置。

    但是、考虑到哪种布局具有更高的电流以及哪种布局更敏感、在哪种布局中是否有更接近15V 输入的偏好?

    我只是想在接地平面上产生干扰、然后返回到接地输入引脚。

    再次感谢

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 输入电容器非常靠近器件、则输入线路将具有几乎低噪声的直流电流。 BTW 时、您应保持+15V 输入和 GND 布线足够宽、以确保电流能力。