This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:关于 BOOT 引脚噪声

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865168/tps43060-about-boot-pin-noise

器件型号:TPS43060

您好!

客户电路板上的引导引脚上出现噪音。
噪声水平约为8.5V (3nsec)。
但是、直流电平处于绝对最大额定值范围内。
数据表中没有交流电平调节。
我们希望了解该噪声如何影响器件销毁。
请给我建议。



您能否使用私人消息共享原理图和波形?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您发帖。  8V 额定值是绝对最大额定值、在这种情况下、应考虑包括交流瞬态。  为了防止损坏 IC、您可以考虑在自举二极管上添加串联电阻器、或在 BOOT 和 SW 引脚上应用外部齐纳二极管、以保护 IC 引脚不超过最大额定值。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的响应和支持。
    8V 额定值是绝对最大额定值、在本例中应考虑包括交流瞬态。"
    我知道。
    ”在 BOOT 二极管上添加一个串联电阻,或者在 BOOT 和 SW 引脚上应用一个外部齐纳二极管,以保护 IC 引脚不超过最大额定值。”
    您能告诉我建议的组件值吗?

    我想向您分享当前器件和波形信息。
    我希望您建议使用推荐的常量来消除噪声。

    此致、
    Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于二极管、它应保持 VIN_max + 8V 的额定值。  二极管基本上向驱动器提供电流、该驱动器基本上是 Qg x fsw。   作为一项快速建议、100V 1A 肖特基二极管应该能够正常工作。

    电阻器的阻值可以介于2欧姆至10欧姆之间、应对此进行测试以验证有效性。

    关于齐纳二极管、您可以考虑选择将齐纳二极管钳位在7.8V。   

    谢谢、

    Youhao