This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:如何解砖器件。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865674/ucd3138a-how-to-unbrick-device

器件型号:UCD3138A

我意外地欺骗了我的处理器。 我需要解砖。 我正在写入其存储器、并插入了一个包含无效程序和数据闪存数据的有效校验和。 现在我无法再检测到该器件。 我无法再在 ROM 或程序闪存模式中检测到它。 我已经验证了我的所有代码和硬件。 我正在使用 Fusion Designer 来检查器件、直到最后一次写入器件时、器件工作正常。 我需要擦除校验和并返回 ROM 模式。 是否存在硬复位或擦除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    在程序闪存模式下无法与器件通信的事实可能是由于中断触发过多、因此 PMBus_handler 无法执行。

    因此、第一步、应将模拟比较器输入等可能触发中断接地的引脚接地、并查看是否可以恢复通信。

    此外、如果您的代码中有类似此情况的条件(在 main 的开头):

    if (GioRegs.FAULTIN.bit.FLT3_IN = 0)

      clear_integration_word_();

    您可以尝试执行此操作来擦除校验和、然后重置并 返回 ROM。

    如果上述操作均不起作用、则需要 JTAG 连接来清除校验和。

    下面介绍了如何通过 JTAG 清除校验和:

    1) 1)将您的目标配置配置配置为 ARM7 (而非 UCD3138A)。
    这很重要、因为 UCD3138A 的 GEL 文件将 pflash 视为只读、不允许您通过 JTAG 更改 pflash 中的任何内容。

    2) 2)将地址 FFFFFE98处的 FLASHILOCK (联锁_KEY)值设置为0x42DC157E。


    3) 3)将 地址0x7FFC 处的校验和值设置为0x00000000。


    4) 4)复位或对器件进行下电上电。


    您现在应该处于 ROM 模式。

    希望这对您有所帮助、

    此致、