请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25886 我有一个使用 BQ25886的电路、在 VSYS 上具有100mA 至600mA 的负载。 此外、我还有几节16450电池
连接到 Vbat。 如果连接了所有组件、VSYS 为8.4 VDC。 如果我拉出其中一个电池、以便 VBAT 进入
则充电器开始循环 VSYS。 无论我是使用实验室用品还是使用实验室用品、都会出现这种现象
USB 转换器。
我将 D+和 D-线路短接在一起(未连接到任何其他设备)。
"ajayt"报告了这种现象、您回答说 vsys 应降至 vsys_min、该值指定为6.2V (min)。
在本例中、VSYS 降至4.0V 以下
您能否提供一些有关此问题的疑难解答帮助?
谢谢