This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS756:引入的纹波噪声会影响其他系统

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS756, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864826/tps756-ripple-noise-introduced-impacting-other-systems

器件型号:TPS756

大家好、

我们在定制板上使用了 TPS75633KC。 稳压器的电源是从已连接不同板的公共点提供的。 我们观察到输出中引入的高噪声、当我们通过从外部源提供电源来隔离定制板时、输出中的噪声完全不存在。

我们还使用了示波器和高阻抗探针来测量纹波噪声、测量值约为600mv。

我们遵循了稳压器数据表中提到的相同应用电路。

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GIVI、

    您确定稳压器是稳定的吗? 为了实现稳定性、TPS756需要在输出电容器中使用 ESR。  

    您的器件的输出端使用了多少电容器以及哪种类型的电容器?

    我们有一个较新的(最大4A)器件 TPS7A85A 、该器件具有更快的瞬态响应。  该器件在 COUT 处受 ESR 的影响要小得多。  

    我希望这能为您提供一些想法。 如果没有、您可以共享原理图和布局吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我们在输入端使用了1uf 和10uf、在输出端使用了47uf 和0.1uf。 这些陶瓷电容器。

    我们不确定稳定性、我们没有提供任何 ESR、正如您要求的电容器稳定性那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以建议任何稳压器与 TPS75633KC 引脚兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GIVI、

    环路稳定性所需的输出电容器。 电容为47.1uF 时、最小 ESR 为200m Ω。 是否可以添加与输出端电容串联的~0.5欧姆电阻?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GIVI、

    我不认为 TPS756是一款独特的器件。

    我们计划在未来使用更新的高电流器件(即年后)、但最初的目标封装将是 QFN。  

    抱歉、