This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5574:二极管损坏

Guru**** 2814535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863277/lm5574-diode-damage

器件型号:LM5574

尊敬的团队:

客户最大输入电压为54V、在大规模生产3年后、他们面临 D3损坏。

你对此有什么意见吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以想到两件事。

    SW 节点上存在过压尖峰。  这可能是由于布局不良或 HF 输入电容器损坏造成的

    不足以接近器件的 VIN 和 GND。  这可以通过查看具有"在高输入电压和满载条件下工作"的开关节点来检查。

    2.该二极管的额定电压不适用于 SW 节点上的 dv/dt。  您可以使用"扫描"检查 dv/dt、并与二极管供应商进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。