This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:12V 或5V 输出设计差异

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TIDA-050023, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864675/tps2373-12v-or-5v-output-design-difference

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TIDA-050023

大家好、

我的客户计划将 TPS2373用作功率需求为70W 的802.3bt PD 控制器。 在设计过程中、他们有以下问题:

  1. 5V OUT 和12V OUT 之间的设计差异是什么? 例如、变压器、MOS? 变压器和 MOS 选择是否有很大变化? 还有事吗?  
  2. 我们是否有适用于70W 5V 输出电压和12V 输出电压的参考设计或 webench 设计?
  3. 为什么5V 输出(TPS237xEVM-758)的效率优于12V 输出(TIDA-050023)?

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yen、

    1.是的,在12V 与5V 电压下,二次侧将有很大的不同。 从变压器到输出的大多数组件都是不同的。

    TPS2373-4EVM-758应用于5V 应用。 我将为您提供一个12V 解决方案。

    具体取决于直流/直流拓扑。  TPS2373-4EVM-758是有源钳位正向拓扑、而 TIDA-050023是反激式拓扑。 另请注意、TIDA-05003是3类应用、而不是4类应用。 由于高电流、4类应用通常是有源钳位正向应用。