This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041A:频率确认

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864717/lm5041a-frequency-confirm

器件型号:LM5041A

您能告诉我 LM5041A 的频率生成机制、以及可以通过什么来确定频率吗?
2.是否有任何其他与 LM5041A 功能相同但具有高频精度的 IC、请向我们推荐

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    RT 引脚上的电压调节为2V、并且 RT 和接地之间连接了一个外部电阻器、以对电流进行编程、从而设置内部振荡器频率。 振荡器频率的公式见数据表第12页。

    UC3827是一个替代选项、但我认为振荡器频率精度是相似的

    此致

    Peter