请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PTH12030W 大家好、
是否有人可以确认 PTH12030W 在不受任何负载影响的环境自然对流条件下工作~85摄氏度?
最好确认这一点、因为我对该器件不熟悉、对于标称温度而言、对于空载 POL 电源而言、这种高电平对我来说是新的。
如果是这种情况、该器件是否需要强制冷却?
谢谢。
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Steve、
是的、该器件可在85°C 的环境自然对流条件下运行、具体取决于您的工作条件。 对于输出电压= 5V 的情况、不可以 我们建议实施强制冷却。 对于小于或等于3.3V 的输出电压、是的。 它应该可以正常运行。查看数据表(第6页和第7页)中的图4、5和9、查看不同条件下的安全工作区。
对于不需要5V 输出电压的应用、我建议查看我们的其他一些可能对您感兴趣的器件:
此致、
Alejandro