您好!
我遇到了 TPS57060故障、当输入电源暂时中断(秒)时、器件会灾难性地爆炸。
在这种情况发生之前、电路已经复制了几次、没有 任何此类故障。
该电路采用+50V 至+28V 降压配置、使用 TI 在线设计向导进行设计、并根据 TPS57060数据表选择/检查了组件值和容差。 我怀疑这可能是开关模式 PSU 可能遇到的已知问题?
我怀疑输入中断会使电路恢复到启动状态、而输出电容器上仍有大量电荷、并且 由于某种原因损坏了器件。 如果这是真的,我还没有弄清楚如何做到。
是否有人可以证实我的理论或提出另一种解释?