This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:电源路径充电器的替代产品

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, TPS63050, BQ24195L, BQ25606, BQ25601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864350/bq27742-g1-alternative-for-power-path-charger

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: TPS63050BQ24195LBQ25606BQ25601

您好!

我正在寻找一款为系统侧提供3.3V 电压(所需的最大电流为0.5A)的充电器 IC。
器件应通过单输入 USB/高电压适配器充电、输入电压5 - 13.5V

电池 INR18650 (或类似类型):
LiNiCoAlO2、3300mAh、最大充电电流2000mA

电量监测计和保护(建议从上一个帖子中删除):
具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 bq27742-G1

我找不到任何具有3.3V 系统输出的充电器 IC、用于为微控制器供电。
我想使用 I2C 接口在 IC 的主机之间进行通信。
是否需要将非电源路径充电器(线性稳压器或开关转换器)与 外部降压转换器配合使用? (例如 TPS63050)

如果有人能给我建议、会很高兴。

大家好
弗洛里安·梅耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、

    我将把这个问题转移给充电器团队、以获得进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    线性充电器可能不是一个好选择、因为输入电压高达13.5V。 由于完全充电的电池电压高于系统电压3.3V、因此您需要一个外部降压转换器。使用 I2C 控制的 BQ25601 (最大13.5V 输入电压)或 BQ24195L (最大17V 输入电压)等开关充电器或独立充电器 BQ25606 (最大13.5V 输入电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速回复。

    bq24195L 数据表中的:

    S5、引脚功能:当电池电压低于最小系统电压时、开关模式转换器将 SYS 保持在最小系统电压之上。
    S7、E.-Char。 电源路径管理: V SYS_RANGE = 3.5V - 4.35V

    使用 bq24195L 时、我是否需要一个额外的降压转换器来将电压保持在3.3V?

    大家好
    弗洛里安