This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5520:LP5520校准

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5520, LM20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863042/lp5520-lp5520-calibration

器件型号:LP5520
主题中讨论的其他器件: LM20

您好!

我很难确定将哪些校准值放入 LP5520的 EEPROM 中。

我计划使用 LP5520器件来驱动 RGB LED 并通过 I2C 控制颜色、因此我的计划是在自动模式下运行它。 我实际上不是

需要精确校准、我只需向 EEPROM 填充值即可设置固定电流并控制0-100% PWM

使用 RGB 校正寄存器、如果我达到特定的温度阈值、则会变暗。 我没有的特定 EEPROM 寄存器

如何设置 LM20系数 K 和 B、自热系数和系数 PWM 值。

我在 National Semiconductor 的旧数据表中发现了一条注释、其中提到了应用手册 AN1459和 AN1462中的校准程序。

如果有人能提供这些文件,我认为这也会大有帮助。

此致、

Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      抱歉。 我们现在找不到 AN1459和 AN1462。 您能否提供的名称? 也许您可以尝试使用的名称进行搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2007年5月数据表中参考应用手册的全名是"应用手册 AN1459、 LP5520 RGB 背光驱动器校准"和"应用手册 AN1462、 LP5520 RGB 背光驱动器评估套件"

    -克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian、

        抱歉。 我们现在找不到这些文档。