请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25886 您好!
我正在测试 EVM 的 VBUS_UVLO 功能。
第一个问题。
当输入电压 I SET 小于 VBUS_UVLO 时、LED D5将关闭。
但是、当我逐渐增大电压以恢复系统时、LED D5将闪烁。
为什么? 数据表中未提及这一点。
这是恢复过程中的测试图。
您可以发现、PG 引脚 在系统恢复之前的高低电平会发生变化。
另一个问题。
在数据表的第19页、它的写方式如下:
如果未连接电池、STAT 引脚会在 BAT 充电、放电、然后再充电时作为连接的电容闪烁。
这也是在没有电池连接时 Vbat 电压波形与下图相同的原因吗?
来自中国的问候、
谢志涛