This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:变压器设计

Guru**** 2546570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815640/lm5022-transformer-design

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM3481

你(们)好  

是否有用于 LM5022的变压器计算和设计工具?
谢谢你
Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反激式拓扑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提出问题。

    没有针对 LM5022设计变压器的特定指南。 由于这是反激式拓扑的动力传动系统的一部分、因此对于使用的任何 IC 都非常相似。 下面是一个应用手册的链接、该链接将有助于进行变压器计算。 它使用 LM3481、但可应用于任何反激式电路。

    谢谢、

    Garrett