This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21212-1:其他热性能信息?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, LM21212-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815661/lm21212-1-additional-thermal-information

器件型号:LM21212-1
主题中讨论的其他器件: TPS82130

团队、

我们是否有其他与 TPS82130文档相同的热性能信息(请参阅下文)、以便与 LM21212-1 PWP 共享?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    这是一个较旧的器件、因此我怀疑我们有热参数。  我可以申请、但通常需要大约3周时间。  是否要我提交请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    我找到了数据:

    对于分析请求、请添加更多说明

    1) RθJC (顶部)结至外壳(顶部)热阻、单位为°C/W 2) RθJB 结至电路板热阻、单位为°C/W

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    26.4*

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    18.6*

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    3.9*

    结果- psi JT (标准数据表值)

    0.4*

    结果- psi JB (标准数据表值)

    3.9*

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    0.1*