This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:线路调节

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814121/lm3409-line-regulation

器件型号:LM3409

尊敬的所有人

我们将 LM3409用于 LED 模块

VIN 22V-26V

输出电流1A (0、2A–1A 模拟调光)

 现在、我们遇到了线路调节问题。 在输入电压范围内、输出电流从0、9A 变为1、1A。

我们认为输出电流应在输入电压范围内保持恒定。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beha、

    在我回答您的问题之前、您能否将您的原理图和相关负载要求转发给我。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beha、

    L200的器件型号和电流额定值是多少?  我是否能够对电感器上的电流进行示波器捕获。  为此、您可以提起电感器并在其上放置一个带有电流探头的线环。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答!

    L200的器件型号为 Würth Elektronik WE-LQS 74404084220

    红外2、10A

    ISAT 2、60A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beha、

    我的仿真显示、当 VIN 介于22V 至26V 之间时、输出电流的变化应小于2%。  这远远小于10%(0.9A -1.1A)的变化、并且您的电路中存在某种变化。  请确认 IADJ 上的电压不随输入电压的变化而变化。

    另一件事是上面的电感器电流显示的是1.79A 平均电流、而不是1A 输出电流。

    谢谢 Tuan