This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:变压器设计

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894, TPS23758EVM-080, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815637/tps23755evm-894-transformer-design

器件型号:TPS23755EVM-894
主题中讨论的其他器件: TPS23758EVM-080TPS23758

您好 TI

我们将 TPS23755EVM-894用于设计 PD。

是否可以提供变压器参数?            

我们需要设计48V 输入、5V/2A 输出和48V 输入、12V/1A 输出。      

这两种设计需要使用 EP-10内核进行设计。

谢谢。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    对于13W 应用、EP10内核太小。 热性能不佳。

    对于5V 解决方案、我们建议使用同步反激式、以便进行良好的调节。 因此、对于使用初级侧调节的5V 解决方案、建议使用 TPS23758。 请参阅 TPS23758EVM-080。  

    我将向朋友发送请求、我们可以离线讨论变压器。

    谢谢!