This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:14.4V 输入时的可靠性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815684/bq25895-reliability-with-14-4v-input

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:TPS2595

大家好、

我的客户正在考虑将 BQ25895与通常为12V/1.25A 的太阳能电池板输入搭配使用。 但是、输入最高可达14.4V/0.2A、持续时间约为2秒、每10分钟或在最坏情况下达到最高值。 该器件建议的最大电压为14V。 但是、鉴于绝对最大值为22V、您是否预计此应用会出现任何长期可靠性问题? 另一种方法是添加钳位电子保险丝、例如 TPS2595、但除非没有其他选项、否则他们不想这样做。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    在绝对最大值为22V 的情况下、14.4V 输入电压不会出现可靠性问题。  降压转换器可能会在这段2s 期间关闭。

    此致、

    Jeff