This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A-Q1:它适用于高达1000伏的直流输入电压吗?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831956/uc2843a-q1-is-it-suitable-for-dc-input-voltage-of-up-to-1000-volts

器件型号:UC2843A-Q1

您好!

我们正在设计具有以下规格的直流电源。

直流输入电压:50至1000伏

稳压直流输出:15V (固定)

拓扑:隔离式

我们想知道器件型号是否是 UC2843A-Q1 是所需设计的合适器件。 如果不是、请建议使用任何其他器件。

谢谢!

此致

丹麦安萨里语

danish@sblinq.com