This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:采用 WSON 封装的固定5V 版本的器件型号是多少

Guru**** 2531980 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815210/lp2951-n-what-is-the-part-number-of-fixed-5v-version-in-wson-package

器件型号:LP2951-N

你(们)好  

LP2951ACSDX/NOPB 这是用于 WSON 封装中5V 固定输出电压的合适器件吗? 如果不是、请建议您使用 WSON 5V 固定输出电压的 LP2951-N。

此致

Umesh Thapa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    正确 的是、可订购的 LP2951ACSDX/NOPB 对应于 WSON 封装中的5V 输出。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    非常感谢。

    此致

    Umesh Thapa