This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:VDRV 电压

Guru**** 1122710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814491/tps53219a-vdrv-voltage

器件型号:TPS53219A

您能否告诉我、当外部5V 应用于 VDRV 和 VDD 时是否存在任何潜在问题、例如静态电流增加、外部或内部泄漏电流、闩锁或其他故障。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN、

    VDD 需要5V 等外部电压。  它可以接受4.5V 至25V 电压、因此5V 电压可以正常工作。  VDRV 还需要施加最大建议电压6.5V。 您也可以为其使用5V 电压、或者连接到 VREG。  在将5V 连接到 VDD 的情况下、我建议也将5V 连接到 VDRV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我了解到、当客户应用 VDD=VDRV=5V 外部电源时、TPS53219A 可以正常工作。

    此致、