This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:预充电电流设置

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815163/bq25713-pre-charge-current-setting

器件型号:BQ25713

如果 bq25713可以通过 ChargeCurrent ()寄存器设置64mA 预充电电流、您能帮我们。

在数据表第10页、IPRECHRG_REG_ACC 规格、384mA、256mA、192mA、 额定电流为128mA。 我们想知道64mA 设置是否可用。

如果可用、您是否还能告诉我们精度。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshiro San、

    客户可以设置64mA。 这是 ChargeCurrent 寄存器的 LSB。  

    遗憾的是、64mA 的精度尚未确定、我们无法提供该电流电平的数据。 我们可以估算精度以提供64mA 充电的典型容差、但这可能不代表真正的性能。 如果我们从其他电流水平推断数据、则可以估计大约+/-35%的精度。  

    但是、还请记住、该估算值基于10m Ω RSR 电阻。 如果使用20m Ω、低电流精度将提高。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这解决了我们的问题。

    此致、