This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340 -热性能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS55340, TPS43060, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831671/tps55340-tps55340---thermal-performance

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:TPS54331TPS43060LM5155

大家好、

在升压模式下、是否有方法计算 TPS55430芯片的功耗。 我将使用另一个降压模式器件(TPS54331)、其中明确提到了功率耗散计算、允许我判断结温。 我想知道 TPS55430是否有这样的功能。 我在数据表中找不到它、因此我将在这里发布。

我的设计规格:

输入电压:18V - 12V

输出电压- 24V

输出电流- 2.4A

设备是否能够处理上述规格? 我更感兴趣的是、如果输入电压降至12V、该器件是否能够承受

BR

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    VIN=12V、VOUT=24V 2.4A 时的平均输入电流达到5.4A、对于 TPS55340、电流过高。

    您需要升压控制器器件、例如 LM5155或 TPS43060