This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM74700-Q1全桥整流器电路

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845154/lm74700-q1-circuit-for-lm74700-q1-full-bridge-rectifier

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5051

您好!

我在之前涉及 Kari 和 Hiroshi 的一篇文章中看到、有一个使用 LM74700进行全桥整流的电路示例。 我知道、当相位下降到低于接地时、接地引脚存在一些问题。 我想看看是否有权变措施。 请您分享原理图吗?

非常感谢。

特洛伊

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于两个高侧二极管、可以使用 LM74700。

    但是、对于低侧两个二极管、请使用 LM5051 (低侧 ORing)控制器。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari-San、

    感谢你的建议。

    您能给我 ct 吗? 并详细控制连接。

    和这个全桥接电路。 可用于输入 DC400V 总线和 DC48V 输出 LLC 电路 、作为次级整流器。

    H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    我注意到 LM74700的"调节最大灌电流"仅为26微安、这对于我们的应用而言非常小。 我们有四个顶部1.6m Ω、39nC 栅极电荷 MOSFET、在3500Hz 时开关电流为40安培。  使用 LM74700实现此目的时是否出现问题?

    LM74700的快速关断电流为2370mA。 但是、该下拉电流仅在有27安培的电流沿另一个方向流动时生效。 这会是个问题吗?

    最棒的
    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari-San、Troi-San、

    负载为 DC48V 73A。

    还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Troy、

    稳压灌电流用于在正常运行期间将 VSD 电压调节至20mV、如果 MOSFET 上消耗的电流超过50mV/Rdson、则 MOSFET 将完全增强。

    调节灌电流与桥式整流器无关、因为关断由相对快速的开关(AC)输入( 3.5KHz)触发。 调节灌电流与在输入电压缓慢下降期间关闭相关。

    关于 LM747000的栅极驱动能力、它具有300uA 的电荷泵电流、3.5KHz 时为300uA、它可以支持300uA/3500Hz = 85.7nC 的栅极电荷。 最坏情况162uA 电荷泵电流会导致46nC 的栅极电荷。

    2.37A 的快速关断电流足以在39nC 下拉4x 1.6m Ω MOSFET。 是的、关断 MOSFET 需要27.5A 的峰值反向电流、但这只是1us 的瞬态电流。 (包括栅极电荷放电时间=(39nC *4)/2.37A = 65ns、比较器时间最大为0.75us)

    我将汇总参考原理图、并将于明天或下周初分享。

    如果您需要、请提前告诉我。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari-San、

    它不是3.5kHz。

    初级 LLC 频率为50kHz (重负载)至200kHz (轻负载)。

    TTL 次级 负载为3.5kW

    H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    LM74700不适合在超过50kHz 的交流输入下工作、因为不会发生整流。

    此外、我们建议仅适用于大约45V 的交流 pk-pk 应用。

    此致、

    Kari/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari-San、

    非常感谢。
    这一每年5百万次的 x4次需求似乎与其他 IC 制造商进行了协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    您是否会介意分享该原理图? 此外、它是否已经过验证/测试、可用作整流器?

    此致、

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy、

    我们有一个原理图建议、但在高电流下尚未进行验证。

    可以运行仿真来验证原理图。

    我们需要更多的时间才能回来。

    很抱歉、我们等了很长时间、但这确实需要一些额外的时间。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Troy、

    对于高于36V (整流输出)的工作电压、随附了原理图建议、其中使用 LM74700进行高侧 MOSFET 控制、使用 LM5051进行低侧 MOSFET 控制。 请记住用手绘制的原理图、因为使用工具创建原理图需要时间。

    请告诉我、如果这符合您的需求、此电路当然不适用于非常高的频率、支持的交流输入频率=(电荷泵电流)/(MOSFET 栅极电荷)。 支持的输入交流峰峰值电压= 65V、整流输出最小电压为36V。 但是、要使用较低的整流输出要求、需要修改原理图的 LM5051部分。 线路引脚在36V 以下不起作用、而是需要在 IC VCC 引脚和整流输出(+ve 负载电压)之间使用电阻器、详见数据表第13页(下图随附)

    我们建议您使用产品文件夹页面上提供的仿真模型进行仿真。

    低于36V 运行(整流输出电压)的 VCC 引脚配置如下所示。

    桥式整流器的用途:不像图29所示那样将电阻器连接到 GND、而是将电阻器连接到整流输出。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    非常感谢。 在前面的帖子中、您提到需要仔细考虑 LM74700上的 GND 引脚。 我认为这是因为高侧 MOSFET 上的源极/阳极引脚下降到低于 GND、有时高达0.7V  

    1) 1)您是否对如何防止由此产生的问题有任何建议?

    2) 2)您以前是否测试过此设计? 我只是想在开始创建 PCB 之前确保它。

    谢谢、

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Troy、

    是的、GND 引脚中的0.7V 二极管压降可能是一个问题、为了避免出现问题、LM5050的 Vs 引脚和 LM5051的 Vcc 引脚需要正确去耦。

    请注意、我们尚未测试全桥整流器电路、原理图是一个建议。

    您可以使用产品文件夹网页上提供的 PSPICE 模型来验证原理图。

    我还认为,我已经回答了你的问题。 如果您有其他问题、请告知我们。

    否则、如果您认为您的问题已得到解答、请单击主题末尾的"这已解决了我的问题"按钮。

    此致、

    Kari。