我将 LM46002用作 标准降压转换 器、并将另一个 LM46002用于反相配置。 我还在 一个应用中使用具有固定5V 输出的 LM2676、该应用能够立即达到3A 限制。 是否有用于测量边缘稳定性、电感器电流余量以及电源的任何其他参数的应用手册? 我正在寻找简单的测试来验证未来是否会有任何边缘问题。
一切都很好。 我甚至可以向基于 LM2676的5V 电源添加几百 mA 的负载、而不会达到电流限制。 但我想看看我的电源中是否有任何边际问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 LM46002用作 标准降压转换 器、并将另一个 LM46002用于反相配置。 我还在 一个应用中使用具有固定5V 输出的 LM2676、该应用能够立即达到3A 限制。 是否有用于测量边缘稳定性、电感器电流余量以及电源的任何其他参数的应用手册? 我正在寻找简单的测试来验证未来是否会有任何边缘问题。
一切都很好。 我甚至可以向基于 LM2676的5V 电源添加几百 mA 的负载、而不会达到电流限制。 但我想看看我的电源中是否有任何边际问题。
查尔斯
为了获得稳定性、您可以运行波特图来查看相位和增益裕度。 检查相位和增益裕度值、但要评估稳健性、请检查增益/相位交叉频率的变化是否也稳定。 例如、如果相位在增益交叉处为60度、则稳定性可能会很好。 但是、如果相位降至非常接近交叉的10度(例如)、则如果组件变化使交叉频率变化很大、系统可能具有10度的相位裕度。
为了确保高电流稳健性、该器件的工作电流额定值将达到甚至超过一定的值、具体取决于电流限制和电感器纹波。 需要注意的最大问题是热性能、而不是电流本身。 检查以确保器件在最大功率输出时不超过最高环境温度下的最大额定温度。
Sam
[引用用户="Samuel Jaffe"]
为了获得稳定性、您可以运行波特图来查看相位和增益裕度。 检查相位和增益裕度值、但要评估稳健性、请检查增益/相位交叉频率的变化是否也稳定。 例如、如果相位在增益交叉处为60度、则稳定性可能会很好。 但是、如果相位降至非常接近交叉的10度(例如)、则如果组件变化使交叉频率变化很大、系统可能具有10度的相位裕度。
[/报价]
我发现测试电阻器两侧的电压是负载的函数。
负载 | 单位增益频率 |
0 | 20.5Hz |
15mA | 810Hz |
30mA | 1、403Hz |
1.5A | 4、080 Hz |
1.5A 负载下的波形:
在所有频率和所有负载下、输出端的交流电压将测试电阻器另一侧的电压滞后约30度。 很难估算相位差的量、但这正是我将峰值与周期之间的时间进行比较的结果。
这听起来是否正常?
感谢您确认我看到的情况正常。
在此测试中、我按照 您建议的应用手册中的建议注入了一个信号。
我如何在 反相模式下对 LM46002执行相同的测试?
我的板具有一个配置为+15V 和-15V 的 LM46002。 这是-15V 的原理图。 紫色箭头显示了我在哪里打破了环路并添加了33欧姆电阻器。
问题是、不同频率和负载下的振幅是相同的(单位增益)、这与我在+15V 电源上进行的测试不同。 我是否在错误的位置断开环路?
[引用用户="Samuel Jaffe"]
断开顶部反馈网络上的环路、如在同相测试中。
[/报价]
在反相模式下、反馈网络的顶部为接地。 (此图1来自 反相应用应用应用手册。)
该过程需要测量以接地为基准的信号。
[引用用户="Samuel Jaffe"]
请参阅应用手册 SNVA856、图6。
[/报价]
我看到、我需要悬空示波器并测量以负电源输出为基准的信号。
感谢您对这个问题的帮助。